编辑图形画面

图形画面由绘图对象(如椭圆形和矩形)、交互对象(如按钮、数字显示和控件列表选择器)、其他应用提供的 ActiveX 对象以及画面设置组成。
要编辑现有的图形画面
  1. 在
    浏览器
    窗口中打开
    图形
    文件夹。
  2. 打开
    画面
    列表。
  3. 双击图形文件的名称以进行编辑。
  4. 使用
    图形画面
    编辑器中的可用工具和菜单选项修改图形画面。
  5. 保存图形画面。如果编辑的图形模板将用作新图形画面的基础,则选择
    另存为
    为图形画面重新命名。
    小贴士:
    • 要在图形画面上查看可用于任何对象的菜单选项,请右键单击该对象。
    • 要查看画面设置,请右键单击画面的空白区域,然后选择
      画面设置
      。
    • 要打开编辑器的工具栏,请从
      查看 > 工具栏
      菜单中进行选择。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal