缩放图形画面

如果在“工程设置”选项卡中更改窗口大小、
标题
复选框或边框复选框,则将打开
缩放图形画面
对话框。
重要提示:
如果缩放画面,则将工程设置更改回其原始设置可能无法使工程返回到其原始状态。如果需要还原应用,请在缩放前进行备份。
要缩放图形画面
  1. 选中
    缩放图形画面
    复选框。
  2. 选择该复选框可缩放动画中使用的字体大小、边框大小、图像和偏移量。
  3. 单击
    确定
    关闭窗口并返回到
    工程设置
    编辑器。
    小贴士:
    • 如果选择缩放图形画面,则将调整所有替换和顶部画面的大小,并且缩放其中的对象,使其适合新的大小。
    • 如果选择更改窗口大小后不缩放画面,则将重新调整替换画面大小,但画面中的对象将保持其原有大小和原有位置。将不调整“位于顶层”画面的大小。
    • 如果应用包括具有图像的对象,且其
      图像
      缩放属性已启用(在对象
      标记
      选项卡的
      图像设置
      窗格中),则不需要缩放图像。运行时缩放图像可能对应用的性能产生负面的影响,具体视图像分辨率和大小等因素而定。因此,如果应用仅包含少数几个带有图像的对象,则可手动调整图像大小来优化性能。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal