编辑或查看用户组属性

修改未链接到
Windows
用户组帐户
的
FactoryTalk
用户组
帐户的属性。查看
Windows
关联用户组帐户的属性。用户组的名称无法更改。
只有在用户从
FactoryTalk
注销然后再次登录时,添加到用户组帐户的组成员身份才会生效。
前提
编辑或查看用户组属性需要以下权限:
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
  • 通用 > 写入
要编辑或查看用户组属性
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    系统
    >
    用户组
    ,右键单击用户组帐户并选择
    属性
    。
  2. (可选)在
    描述
    框中,键入用户组的描述。例如,记录关于组所在的位置、系统的哪一部分与组相关或组管理人员的联系信息。
  3. (可选)在
    电子邮件
    框中,仅键入一个电子邮件地址或组地址(例如
    cjenkins@yourcompany.com
    或
    maintenance@yourcompany.com
    ),以与此帐户关联。请确保键入的地址为有效地址,并且您正确键入了该地址。某些启用了
    FactoryTalk
    的产品可以将消息或通知发送到某个电子邮件地址。有关详细信息,请参见随启用
    FactoryTalk
    的产品提供的文档。
  4. (可选)要将帐户添加到组,请选择
    添加
    。在
    选择用户或组
    中,选择要添加到组的用户或用户组,然后选择
    确定
    。
  5. (可选)要移除用户帐户,选择要从组中移除的用户或用户组,然后选择
    移除
    。
  6. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal