用户组属性

如何打开“用户组属性”?
  1. 在
    浏览器
    窗口中,展开
    FactoryTalk
    Network Directory 或 Local Directory 树,然后展开
    系统
    文件夹,直至找到要修改的用户组帐户。
  2. 右键单击用户组帐户,然后单击
    属性
    。
对于
FactoryTalk
用户组帐户,请使用
用户组属性
编辑与用户组帐户关联的名称、描述以及电子邮件帐户,并将用户添加到组或从组中移除。
对于
Windows
关联用户组和 LDAP 关联用户组,这些属性是可查看的。使用
更改域
将该用户组帐户关联到其他
Windows
域
。
设置
描述
名称
键入用户组名称。
描述
(可选)输入关于组的信息,如组位置、系统与组的相关部分或联系人信息。
电子邮件
(可选)键入一个电子邮件地址或组地址(例如
cjenkins@yourcompany.com
或
maintenance@yourcompany.com
),以与此帐户关联。
成员
列出组的当前成员。将成员添加到
FactoryTalk
用户组帐户
中的此列表,或将成员从其中移除。要更改
Windows
关联用户组的成员身份,请使用
Windows
。
添加
移除
更改域
仅在
Windows
关联用户帐户中可见。选择
更改域
将
Windows
关联用户组移动到其他域。
用户从
FactoryTalk
注销
然后再次登录时,对用户的组成员身份的更改才会生效。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal