从 FactoryTalk 用户组移除帐户

创建
FactoryTalk
用户组
后,可随时添加或移除成员。不过,将
Windows
关联用户组
添加到
FactoryTalk Directory
后,无法删除或移除其成员。
小贴士:
可以更改用户所属的组。使用
组成员身份用户属性
向
FactoryTalk
或
Windows
关联用户帐户添加组或从中移除组。
要从
FactoryTalk
用户组移除帐户
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    系统
    >
    用户组
    ,右键单击用户组帐户并选择
    移除
    。
  2. 在
    选择用户或组
    中,选择要从用户组帐户移除的每个用户或用户组。使用
    筛选器
    下的选项仅显示用户、仅显示用户组或显示所有帐户。
  3. 完成后选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal