添加 FactoryTalk 用户组

创建新的
FactoryTalk
用户组,按组管理指定用户的安全权限。更改用户帐户的成员身份,以快速更改用户可以访问的资源。
FactoryTalk
用户组可包含:
  • Windows 关联用户组帐户
  • LDAP 关联用户组帐户
  • 基于云的身份验证组帐户
  • FactoryTalk
    用户帐户
  • Windows
    关联用户帐户
使用
新建用户组
将
FactoryTalk
用户组帐户添加到与
Windows
用户组帐户彼此独立的
FactoryTalk Directory
中。然后,指定组帐户的标识(例如组名称)以及作为组成员的用户帐户。 删除用户组 (在不再需要特定组帐户来管理用户组时)。
前提
添加
FactoryTalk
用户组需要以下权限:
  • 通用 > 创建子目录
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
要添加用户组帐户
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    系统
    >
    用户组
    。
  2. 右键单击
    用户组
    文件夹,指向
    新建
    ,然后选择
    用户组
    。
  3. 在
    名称
    框中键入组名称。
  4. (可选)在
    描述
    框中输入有关组的任何说明。
  5. (可选)在
    电子邮件
    框中,仅键入一个电子邮件地址或组地址,以与此组帐户关联。
  6. 选择
    添加
    将用户帐户添加到组。在
    选择用户或组
    中,选择要添加到新用户组帐户的用户或组。在
    筛选用户
    下面,从以下选项中选择:
    • 仅显示组
    • 仅显示用户
    • 全部显示
    • 新建
  7. 选择
    确定
    将选定用户或组添加到
    新建用户组
    内的
    成员列表
    中。
  8. 创建完用户组后,选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal