帐户和组

为用户、计算机、用户组和计算机组创建帐户,以定义可以执行操作的人员和位置。
帐户的安全设置存储在
FactoryTalk Directory
中,且对于
FactoryTalk
Network Directory 和 Local Directory 是独立的。尽可能地通过定义组帐户的安全权限保护资源。将用户和计算机帐户添加到组中,组中的所有个人帐户都将拥有组的安全设置。
用户帐户和用户组帐户
用户和用户组帐户可以链接到
Windows®
域或工作组中的帐户,或者与
Windows
中的相应帐户分开。
如果
FactoryTalk
系统安全需求与
Windows
、
Microsoft®
Entra ID、本地 OIDC、OKTA、MyRockwell 或 LDAP 域服务器的安全需求相同,则使用
Windows
关联用户或组、基于云的身份验证组或 LDAP 关联用户组帐户,能够方便地将大量现有用户或组从
Windows
、Microsoft Entra ID 站点、OIDC 站点或 LDAP 域服务器添加到
FactoryTalk
系统。 帐户属性(如用户是否可以更改密码)是直接从
Windows
帐户继承的,当这些属性在
Windows
中更改时会自动更新。不需要单独的帐户管理。
重要提示:
Microsoft 已将 Azure Active Directory (Azure AD) 重命名为 Microsoft Entra ID。
FactoryTalk
用户帐户或用户组帐户提供对
FactoryTalk
系统的安全访问,此访问与用户在
Windows
中的访问级别无关。如果
FactoryTalk
系统与
Windows
网络的安全需求不同,则
FactoryTalk Directory
用户帐户会提供集中式管理带来的优势与便利,而无需
Windows
域。 如果
FactoryTalk Directory
移动到新域,
FactoryTalk
用户组、基于云的身份验证组或 LDAP 关联用户组帐户也会保留其安全设置。
计算机和计算机组帐户
有时候,有必要根据用户的物理位置限制对资源的访问。某些关键操作需要实现视线范围内的安全,以确保计算机位于其控制的设备视野内。例如,系统设计人员可以确定某台设备是从物理位置在机器的无障碍视线范围内的一个特定操作员工作站还是工作站组进行操作的。
计算机帐户和计算机组帐户都未关联到
Windows
。可以在本地
FactoryTalk Directory
中创建
Windows
中尚不存在的计算机帐户。但是,计算机帐户的名称必须与
Windows
计算机名称相匹配,从而使与计算机关联的安全设置生效。由于
FactoryTalk
Local Directory 在一台计算机上运行,因此只能向
FactoryTalk
Local Directory 添加计算机帐户。
帐户状态
默认情况下,用户帐户处于激活状态,这表示该帐户可用于访问资源。其他可能的帐户状态如下:
  • 已禁用,临时阻止用户访问帐户。
  • 已锁定,输入错误密码的次数超过一定次数。
  • 已删除,永远阻止用户访问帐户。
  • 未知,无法从网络获取帐户相关信息。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal