将帐户添加到 FactoryTalk 用户组

创建
FactoryTalk
用户组
后,可随时添加或移除属于该组的用户帐户。不能添加或移除
Windows
关联用户组的成员。但是,可将单个的
Windows
关联用户帐户添加到
FactoryTalk
用户组。
小贴士:
可以更改用户所属的组。使用
组成员身份用户属性
向
FactoryTalk
或
Windows
关联用户帐户添加用户组或将用户组从其中移除。
要将帐户添加到
FactoryTalk
用户组
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    系统
    >
    用户组
    ,右键单击用户组帐户并选择
    属性
    。
  2. 选择
    添加
    。
  3. 在
    选择用户或组
    对话框中,选择要添加到用户组帐户的每个用户或用户组。使用
    筛选器
    下的选项仅显示用户、仅显示用户组或显示所有帐户。完成后选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal