将 Windows 关联用户组移动到其他域

Windows
关联用户组帐户及其包含的用户帐户可从一个域移动到另一个域,而该组帐户的安全权限保持不变。删除个别
Windows
关联用户帐户并在新域中重新创建帐户。这将导致用户帐户的所有安全权限丢失。
小贴士:
将
Windows
关联用户组帐户移动到一个目录中的新域不会将它们移动到另一个目录中。要将帐户移动到两个目录中,请将帐户移入一个目录,然后注销该目录。接着登录另一目录,并将帐户移入第二个目录。
前提
在
FactoryTalk Administration Console
浏览器
的
用户组
文件夹中获取以下权限:
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
  • 通用 > 写入
要将
Windows
关联用户组移动到其他域
  1. 在新的
    Windows
    域中,使用与
    FactoryTalk
    系统中当前关联的用户组相同的名称创建用户组。有关详细信息,请参见
    Windows
    帮助。
  2. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    系统
    >
    用户组
    ,右键单击
    Windows
    关联用户组,并选择
    属性
    。
  3. 在
    常规用户组属性
    中,选择
    更改域
    。
  4. 在
    选择
    Windows
    域
    中,选择
    Windows
    关联用户组的目标域,然后选择
    确定
    。
    新域中必须已经包含了与旧域中的用户组同名的用户组,否则不能移动组。
  5. 在
    用户组属性
    中,选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal