新用户组

如何打开“新建用户组”?
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    FactoryTalk
    Network Directory 或 Local
    Directory 树。展开
    系统
    文件夹,直至找到
    用户组
    文件夹。
  2. 右键单击
    用户组
    文件夹,指向
    新建
    ,然后单击
    用户组
    。
创建新用户组,以同时管理多个用户或用户组的安全权限。更改用户的组成员身份,以快速更改用户可以访问的资源。这样,无论用户在
Windows
中的访问权限如何,均可以安全访问
FactoryTalk
系统。
小贴士:
要创建与
Windows
中的用户组帐户关联的组帐户,请添加 Windows 关联用户组。
FactoryTalk
中的组帐户信息继承自
Windows
,因此无法更改。
使用
新建用户组
中的设置将 FactoryTalk 用户组帐户添加到
FactoryTalk Directory
中。
设置
描述
名称
键入用户组名称,最多 100 个字符。
描述
(可选)组的描述。例如,记录有关组位置、系统的哪一部分与组相关的信息,或组管理人员的联系信息。
电子邮件
(可选)与该组帐户关联的电子邮件地址或组地址(例如
cjenkins@yourcompany.com
或
maintenance@yourcompany.com
)。确保地址有效,且输入正确。某些启用了
FactoryTalk
的产品会将消息或通知发送到某个电子邮件地址。请参见启用了
FactoryTalk
的产品随附的文档。
成员
显示组成员帐户。
添加
用于将用户帐户添加到组。
移除
用于从该组中移除在
成员
列表中选择的用户帐户。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal