添加基于云的身份验证组

将来自基于云的身份验证服务的用户组添加到 FactoryTalk 系统,以允许该组中的用户帐户访问 FactoryTalk 系统。 FactoryTalk Services Platform 通过从 Microsoft Entra ID 和 OIDC 组中检索信息,实现对 Microsoft® Entra ID(又称 Azure AD)和 OpenID Connect(OIDC)身份提供程序(Identity Provider,IDP)身份验证服务的支持。 云端 OIDC IDP 包括 OKTA、MyRockwell 和本地 OIDC IDP。 安全权限在组级别设置。
重要提示:
Microsoft 已将 Azure Active Directory (Azure AD) 重命名为 Microsoft Entra ID。
前提
  • 在
    FactoryTalk
    Administration Console 浏览器的“用户组”文件夹中获取以下权限:
    • 通用 > 创建子目录
    • 通用 > 列出子目录
    • 通用 > 读取
  • 配置所需类型的身份验证站点,如 Microsoft Entra ID、OKTA、MyRockwell 和本地 OIDC。
添加基于云的身份验证组
  1. 在 FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开系统 > 用户和组 >
    用户组
    。
  2. 右键单击“
    用户组
    ”,选择“
    新建
    ”,然后选择“
    基于云的身份验证组
    ”。
  3. 在
    “新建基于云的身份验证组”
    中,选择“
    添加
    ”。
  4. 在
    “选择组”
    的
    “选择基于云的 OIDC 和 Azure AD 站点”
    下,选择一个站点。
  5. (可选)在
    “名称”
    框中,输入用于筛选关联组的关键字。
  6. 选择
    “搜索”
    。
    登录后将显示结果,您可以通过单击位于
    “搜索”
    下方的以查找更多组。 针对 Microsoft Entra ID,搜索返回的用户组数量上限为每页 200 个;而对于 OKTA,该上限为每页 50 个。
  7. 在登录页面中,输入帐户和密码。
    小贴士:
    对于 Microsoft Entra ID 组,在
    保持登录到所有应用程序
    中,选择
    否,仅登录此应用程序
    ,以限制 Windows 记住您的帐户并仅访问已配置的 Microsoft Entra ID 应用程序。选择
    确定
    以允许 Windows 记住您的帐户并自动登录此设备上的所有应用程序和网站。
  8. 在
    选择用户组
    下,选择一个用户组,然后选择
    确定
    。
    小贴士:
    当列出 Microsoft Entra ID 组时,如果服务器未成功检索用户组信息,将出现错误。 在 FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    窗格中,转到
    系统 > 策略 > 系统策略 > 安全策略
    ,以指定 Web 身份验证超时值和 Web 身份验证重试次数。 默认超时值为 100 秒,默认重试计数为 3 次。
  9. 在
    新建基于云的身份验证组
    中,查看组列表。
    • 要移除任何意外添加的组,可选择这些组,然后选择
      移除
      。
    • 要添加更多的组,请重复步骤 3 到步骤 8。
  10. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal