重新创建已删除的用户组

所有组帐户都通过独立于组名称的唯一标识符来标识。删除组帐户会删除帐户的访问权限,但不会删除组帐户的唯一标识符。这意味着新建的同名组帐户不会自动具有与之前的组帐户相同的资源访问权限。
创建另一同名的组帐户时,需重新创建该帐户的安全设置。在保护资源时为用户组帐户创建权限。
要使用已删除帐户的名称创建帐户,请将安全策略
保留已删除帐户记录
设为
禁用
。
小贴士:
Network Directory 中的用户组帐户和与 Local Directory 中的用户组帐户是相互独立的。从一个目录中删除用户组后,另一个目录中的该用户组并不会删除。要同时删除两个帐户,请分别登录每个目录。
前提
重新创建已删除的用户组需要以下权限:
  • 通用 > 创建子目录
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
要重新创建已删除的用户组
  1. 添加新的用户组帐户。选择下列选项之一:
  2. 为新帐户重新创建已删除帐户的安全设置。或者:
    • 将用户帐户添加到已定义适当安全设置的组中
    • 在保护资源时为用户帐户设置权限
    • 如果使用
      Windows
      关联用户组帐户,
      FactoryTalk Directory
      将依靠
      Windows
      来确定用户名和密码是否有效,以及该帐户处于启用状态还是锁定状态。但是,
      Windows
      关联用户帐户可添加到
      FactoryTalk Security
      用户组。这样一来,
      FactoryTalk Directory
      便可独立于
      Windows
      关联用户对
      Windows
      域的访问权限级别,确定用户对
      FactoryTalk
      系统的访问权限级别。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal