新建 Windows 关联用户组

如何打开“新建
Windows
关联用户组”?
  1. 启动
    FactoryTalk Administration Console
    或
    FactoryTalk View Studio
    ,然后登录到要添加
    Windows
    关联用户组帐户的
    FactoryTalk
    Network Directory 或
    FactoryTalk
    Local Directory。
  2. 在
    浏览器
    窗口中,展开
    FactoryTalk
    Network Directory 或 Local Directory 树,然后展开
    系统
    文件夹和
    用户和组
    文件夹。
  3. 右键单击
    用户组
    文件夹,指向
    新建
    ,然后单击
    Windows
    关联用户组
    。
要将
Windows
帐户从一个域移至另一个域,可创建
Windows
关联用户组帐户,而不是单个的
Windows
关联用户帐户。
Windows
关联用户组帐户及其包含的用户帐户可从一个域移动到另一个域,而该组帐户的安全权限保持不变。
如果将
Windows
域或工作组中的用户组与
FactoryTalk
系统关联,该用户组中的
Windows
用户帐户便可以使用现有的
Windows
凭据访问
FactoryTalk
系统。要修改
Windows
关联用户组的属性(例如,组名称或哪些用户帐户是组成员),可使用
Windows
进行修改。
使用
Windows
关联用户组
在与
Windows
中的用户组帐户关联的
FactoryTalk Directory
中添加组帐户。
添加
Windows
关联用户组帐户
时,
Windows
用户组中的所有用户帐户均可访问
FactoryTalk
系统。为了防止
Windows
关联组中的某些用户访问
FactoryTalk
系统,可为这些用户创建
Windows
关联帐户,然后为这些用户帐户设置拒绝访问权限。
Windows 关联用户组受 Windows 安全策略设置的影响。有关更多信息,请参见 Windows 用户权限分配设置对 FactoryTalk 系统的影响。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal