删除用户组

在不再需要特定组帐户来管理用户组时将其删除。在删除用户组之前,请查看用户组帐户的属性。
为了防止意外锁定,导致无法登录
FactoryTalk Directory
,请勿删除 Administrators 组。
前提
要删除无成员的用户组帐户,需要以下权限:
  • 通用 > 删除
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
要删除含成员的用户组帐户,需要以下权限:
  • 通用 > 删除
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
  • 通用 > 写入
要删除用户组
  • 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,依次展开
    系统
    >
    用户组
    ,右键单击用户组帐户,然后选择
    删除
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal