管理计算机

使用
FactoryTalk Administration Console
管理
FactoryTalk
Network Directory 中的计算机帐户。
FactoryTalk
Local Directory 不会使用计算机帐户,因为对目录执行的所有操作仅限于本地计算机。有关计算机命名约定的更多信息,请参见
FactoryTalk Services Platform
帮助
中的“新建计算机”。
小贴士:
从版本 6.31.00 开始,FactoryTalk Services Platform 提供历史用法,用于管理 FactoryTalk 系统中的计算机。
与管理计算机相关的任务:
  • 查看计算机对 FactoryTalk 系统的历史用法
  • 添加组成员身份
  • 移除组成员身份
  • 更改客户端计算机的名称
  • 更改服务器计算机的名称
  • 设置覆盖目录缓存策略
  • 覆盖“启用 syslog”系统策略
    重要提示:
    管理计算机需要明确权限。要验证权限,请在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中展开
    系统
    ,然后右键单击
    计算机和组
    ,并选择
    安全
    。确认已登录用户帐户具有任务前提条件中列出的权限。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal