添加计算机

要允许计算机访问
FactoryTalk
系统,请向
FactoryTalk
Network Directory 中添加计算机。添加计算机帐户后,为计算机指定允许或拒绝访问
FactoryTalk
系统部分的安全设置,或将计算机添加到组帐户,然后为组指定安全设置。
重要提示:
即使禁用了安全策略
所有客户端计算机均需要计算机帐户
,仍必须为所有托管服务器(例如,终端服务器、
Rockwell Automation
设备服务器 (
FactoryTalk Linx
)、
OPC
数据服务器、标签报警和事件服务器或 HMI 服务器)的计算机创建计算机帐户。
前提
添加计算机帐户需要以下权限:
  • 通用 > 创建子目录
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
要添加计算机帐户
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    系统
    >
    计算机和组
    ,右键单击
    计算机
    ,然后选择
    新建计算机
    。
  2. 在
    新建计算机
    的
    计算机名称
    中,键入计算机的名称,或选择
    浏览 (...)
    ,然后选择一个计算机名称。
  3. (可选)在“
    说明
    ”中,键入有关计算机的描述性信息(例如,南楼生产线 1 的操作员工作站,如需维护,请联系
    maintenance@yourcompany.com
    )。
  4. 选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal