常规计算机属性

如果参与
FactoryTalk
Network Directory 的计算机在 Windows Network Directory 中有一个帐户,并且该计算机的名称已更改,则应更新
FactoryTalk
Network Directory 中的计算机帐户,使其与该计算机的新 Windows 计算机名称相匹配。对于
FactoryTalk
系统中任何计算机上的
FactoryTalk
Local Directory,不需要更新该计算机帐户的名称,因为
FactoryTalk
Local Directory 不会使用计算机帐户。
设置
描述
计算机
(必填)计算机的名称。要修改计算机名称,请在提供的空间中键入计算机名称,或选择
浏览 (...)
,然后选择计算机名称。
描述
(可选)关于计算机的描述性信息(示例:南楼生产线 1 的操作员工作站,如需维护,请联系
maintenance@yourcompany.com
)。要修改描述,请选择现有文本,然后键入更新的信息。
列表成员
(只读)显示该计算机帐户所属的计算机组帐户。根据向计算机组添加此计算机还是将此计算机从组中移除,此列表会更新。
添加
然后在
选择计算机组
中,选择计算机帐户所属的组,然后选择
确定
。
移除
(可选)要将此计算机从组中移除,请在列表
成员
中选择要从中移除该计算机帐户的计算机组,然后选择
移除
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal