选择计算机

如何打开“选择计算机”?
  1. 导航到
    新建计算机组
    或
    计算机组属性
    。
  2. 在
    常规
    选项卡中,单击
    添加
    。
使用
选择计算机
可选择要添加到计算机组中的一个或多个计算机帐户。将列出可用的计算机帐户。
根据需要,可选择
新建
来创建新的计算机帐户。新建的计算机帐户将添加到可用计算机列表中,并可选择将其添加到计算机组中,其不会自动添加到组中。
从列表中选择计算机帐户后,选择
确定
,完成将这些计算机添加到组的过程。
一旦计算机属于某个计算机组,便会继承该组的安全设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal