策略设置(计算机和计算机组属性)

如何打开“策略设置(计算机和计算机组)”?
展开
浏览器
窗口中的
系统
文件夹,找到需要修改缓存过期策略的计算机或计算机组。右键单击计算机或计算机组,然后单击
属性
。单击
目录缓存
选项卡。
在
FactoryTalk
中,目录缓存过期规则在
安全策略属性
的
目录保护策略设置
部分进行系统范围的管理。
“目录缓存过期”策略设置
定义在与
FactoryTalk Directory
关闭连接之前,目录的信息缓存有效的小时数。
目录缓存到期警告
策略确定何时在计算机上显示警告,通知操作员计算机对
FactoryTalk Directory
的访问权限将被终止。
可以为特定计算机或计算机组自定义目录缓存过期策略。要覆盖
FactoryTalk
Network Directory 缓存过期策略,请为计算机组设置目录缓存超时策略或为单个计算机设置目录缓存超时策略。使用
目录缓存
选项卡,在
计算机属性
或
计算机组属性
中设置这些缓存过期策略。
示例:可以将策略配置为允许“Laptops”组中的笔记本电脑组在没有网络连接的情况下运行 96 小时,并且对于“Laptops”组中名为“AdminControl”的笔记本电脑,缓存永不过期。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal