删除计算机

从
FactoryTalk
Network Directory 删除计算机即可移除该计算机对
FactoryTalk
系统的访问权限。
前提
要删除非计算机组成员的计算机帐户,需要以下权限:
  • 通用 > 删除
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
要删除计算机组成员的计算机帐户,需要以下权限:
  • 通用 > 删除
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
  • 通用 > 写入
要删除计算机帐户
  • 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,依次展开
    系统
    >
    计算机和组
    >
    计算机
    ,右键单击计算机帐户,然后选择
    删除
    。
    您也可以使用历史用法来删除计算机。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal