在 FactoryTalk Network Directory 中更改计算机名称

计算机属性
用于修改计算机名称、描述以及其所属的计算机组。如果参与
FactoryTalk
Network Directory 的计算机在“Network Directory”中有一个帐户,并且该计算机的名称已更改,则在“Network Directory”中更新该计算机帐户以便与该计算机的新
Windows
计算机名称相匹配。计算机与计算机组帐户并未关联到
Windows
计算机帐户,且不会自动更新。
前提
在
FactoryTalk
Network Directory 中更改计算机名称需要以下权限:
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
  • 通用 > 写入
  • “管理员”组的成员。
要在
FactoryTalk
Network Directory 中更改计算机名称
  1. 使用不同于在
    Windows
    中更改名称的计算机的另一计算机登录
    FactoryTalk
    Network Directory。此计算机在
    FactoryTalk Directory
    中必须拥有帐户
    小贴士:
    如果任何其他计算机在
    FactoryTalk Directory
    中都没有帐户,请在名称已经更改的计算机上运行
    FactoryTalk Directory
    配置向导
    ,以便为本地计算机添加帐户,然后跳过其余步骤。
  2. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    系统
    >
    计算机
    ,右键单击需要更改名称的计算机帐户,然后选择
    属性
    。
  3. 在
    计算机名称
    中,为该计算机键入新的
    Windows
    计算机名称,或选择
    浏览
    来选择计算机,然后选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal