更改 FactoryTalk Directory 服务器计算机的名称

FactoryTalk
Network Directory 服务器用作电子地址簿,帮助计算机找到网络上的其他计算机。
如果托管
FactoryTalk
Network Directory 服务器的计算机名发生变化,应同时更新 Network Directory服务器和连接到服务器的所有客户端计算机。
要更改
FactoryTalk Directory
Server 计算机的名称
  1. 在托管
    FactoryTalk
    Network Directory 服务器的计算机上,更改
    Windows
    中的计算机名称。
  2. 在同一台计算机上,运行
    FactoryTalk Directory
    配置向导
    ,然后按照屏幕上的说明将新的计算机名称添加到
    FactoryTalk
    Network Directory 中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal