新建计算机

如何打开“新建计算机”?
在
浏览器
窗口中,展开
系统
>
计算机和组
,右键单击
计算机
,然后单击
新建计算机
。
对于大多数安装,当客户端计算机使用“指定 FactoryTalk Directory 位置”工具加入 FactoryTalk Directory 时,会自动将计算机添加到 FactoryTalk Directory 中。在极少数情况下,可能需要手动将计算机添加到 FactoryTalk Directory。
要允许计算机访问
FactoryTalk
系统,请使用
新建计算机
向
FactoryTalk
Network Directory 中添加计算机帐户。
新建计算机
命令用于打开计算机属性表,可在该表中配置计算机名称和组成员关系。在
常规
选项卡中完成
计算机
名称设置,以向
FactoryTalk Directory
添加计算机帐户
。
设置
描述
计算机
(必需)键入计算机的名称,或选择
浏览 (...)
,然后选择计算机名称。如果网络中尚不存在计算机,则仍可以创建计算机帐户,以为后续添加计算机做准备。将计算机添加到网络后,为计算机名称定义的安全设置将自动生效。
描述
(可选)键入关于计算机的描述性信息(示例:南楼生产线 1 的操作员工作站,如需维护,请联系
maintenance@yourcompany.com
)。
隶属于
显示该计算机帐户所属的计算机组帐户。
添加
将该计算机添加到一个或多个计算机组。
移除
从在
隶属于
中选定的组中移除该计算机。
下表显示了计算机的命名约定。
类型
描述
允许的字符
名称可以包括:
  • A-Z
  • a-z
  • 0-9
  • 连字符 (-)
  • 句点 (.)
  • 下划线 (_)
  • Unicode 字符
提示:
不建议使用句点。名称可以包含句点,但不能以句点开头。
不允许的字符
名称不能包括:
  • 花括号 ({ })
  • 脱字符(^)
  • 冒号 (:)
  • 逗号(,)
  • 美元符号 ($)
  • 等号(=)
  • 感叹号(!)
  • 大于号 (>)
  • 前导、尾随和内部空格
  • 小于号 (<)
  • 井号(#)
  • 圆括号 (())
  • 百分号(%)
  • 加号(+)
  • 问号 (?)
  • 引号 (“)
  • 分号 (;)
  • 正斜杠 (/)
  • 方括号([ ])
  • 波浪号(~)
  • 竖线 (|)
构成规则
名称必须符合以下要求:
  • 名称长度为 1 到 15 个字符。
  • 名称不能仅包含数字。
  • 名称必须唯一。
名称不能以句点 (.) 或连字符 (-) 开头。
这些规则基于 Microsoft 的短主机名命名约定。有关详细信息,请参阅 Active Directory 中计算机、域、站点和 OU 的命名约定。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal