在客户端计算机上更改 FactoryTalk Directory 服务器名称

FactoryTalk
Network Directory 服务器用作电子地址簿,帮助计算机找到网络上的其他计算机。如果托管
FactoryTalk
Network Directory 服务器的计算机名已经更改,应同时更新 Network Directory 服务器和连接到服务器的所有客户端计算机,以便客户端计算机能够连接至服务器。
在更新
FactoryTalk Directory
Server 计算机名后,需要借助下列步骤,在连接到服务器的所有客户端计算机上更改
FactoryTalk Directory
Server 的名称。
要在客户端计算机上更改
FactoryTalk Directory
Server 名称
  1. 在每台相关的 Network Directory 客户端计算机上,转到
    Rockwell Software
    >
    FactoryTalk 工具
    ,然后打开
    指定 FactoryTalk Directory 位置
    。
  2. 在提示符处,用
    Windows
    Administrator 帐户登录 Network Directory。
  3. 在
    FactoryTalk Directory
    位置
    中,选择
    浏览 (...)
    。
  4. 在
    FactoryTalk Directory
    Server 配置
    中,选择
    远程计算机
    ,然后指定 Network Directory 服务器的新计算机名称。
  5. 选择
    确定
    。
  6. 出现提示时,登录到 Network Directory。
    如果在计算机上启用了单次登录,则更改 Network Directory 服务器位置将结束单次登录会话。登录到新的 Network Directory 服务器时,将为计算机上所有参与的
    FactoryTalk
    产品形成新的单次登录凭据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal