编辑或查看计算机属性

在
常规计算机属性
中修改计算机名称、描述以及所属的计算机组。
前提
编辑或查看计算机属性需要以下权限:
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
  • 通用 > 写入
要编辑或查看计算机属性
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    系统
    >
    计算机和组
    >
    计算机
    ,右键单击计算机帐户,然后选择
    属性
    。
  2. 在以下选项卡中编辑如下设置:
    • 常规
      • 计算机
        。输入新的
        Windows
        计算机名称,或选择
        浏览
        (...)以浏览计算机。
      • 描述
        。输入或编辑计算机描述或其他关于计算机帐户的数据,比如联系信息。
      • 添加
        。选择此项可将该计算机添加到一个或多个计算机组。
      • 移除
        。选择此项可将该计算机从组中移除。
    • 目录缓存
      • 选择
        覆盖目录缓存过期策略
        ,设置计算机的缓存过期策略。输入一个数字 (0-9999) 以指定当计算机从 FactoryTalk Network Directory 服务器断开后缓存文件仍然可用的小时数。默认值为 0,因此缓存文件永不过期。
      • 选择
        覆盖目录缓存警告策略
        ,设置计算机的缓存警告策略。输入一个数字 (0-9999) 以于缓存文件到期前的指定小时数在计算机上持续显示警告消息。
    • 诊断
      • 为计算机启用或禁用 syslog 转发。如果计算机组禁用了 syslog 策略,则该计算机组中计算机的 syslog 策略将被禁用且不可修改。如果计算机组启用了 syslog 策略,则可以根据需要修改该计算机组中计算机的 syslog 策略。
  3. 选择
    确定
    应用对计算机的编辑。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal