设置计算机的 Syslog 策略

FactoryTalk
中的 syslog 配置在
系统策略
中进行全系统范围的统一管理。使用以下配置可以修改:
  • Syslog 收集器设置
  • 消息缓冲
  • 消息分类
在某些情况下,需要覆盖默认的系统范围设置或计算机组设置,并为特定计算机指定 syslog 策略。如果计算机组禁用了 syslog 策略,则该计算机组中计算机的 syslog 策略将被禁用且不可修改。如果计算机组启用了 syslog 策略,则可以根据需要修改该计算机组中计算机的 syslog 策略。有关如何为计算机组设置 syslog 系统策略的更多信息,请参阅 为计算机组设置 Syslog 策略。
前提
要为计算机设置 syslog 系统策略,需要以下权限:
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
  • 通用 > 写入
  • 通用 > 配置安全性
为计算机设置 syslog 系统策略
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开
    系统 > 计算机和组 > 计算机
    。
  2. 右键单击计算机,然后选择
    属性
    。
  3. 选择
    诊断
    选项卡。
  4. 为计算机启用或禁用 syslog 转发。
  5. 选择
    应用
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal