管理应用程序

使用
FactoryTalk Administration Console
添加、编辑和删除应用程序。应用程序可以是网络应用程序或网络应用程序。
  • 登录
    FactoryTalk
    Network Directory 可创建网络应用程序。
  • 登录
    FactoryTalk
    Local Directory 可创建本地应用程序。
创建应用程序后,通过以下方式对其进行配置:
  • 将区域添加到应用程序,以组织应用程序的组件。
  • 将服务器添加到应用程序或区域,在服务器与
    FactoryTalk Directory
    之间创建链接。
  • 如果与逻辑名称关联的权限是从该应用程序继承的,则添加逻辑名称。
  • 如果应用程序不再需要使用服务器或逻辑名称,请将其删除。
    重要提示:
    管理应用程序需要明确权限。要验证权限,请在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中右键单击
    FactoryTalk Directory
    (Network Directory 或 Local Directory),然后选择
    安全
    。确认已登录用户帐户具有任务前提条件中列出的权限。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal