查看或编辑应用程序

为了帮助确定应用程序的用途或者记录应用程序的相关信息(如联系人姓名或版本历史),请输入应用程序的描述。
使用
应用程序属性
查看和更改其描述。应用程序的名称是只读的。
要查看或编辑应用程序
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,右键单击应用程序,然后选择
    属性
    。
  2. (可选)在
    描述
    中,键入描述,然后选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal