将逻辑名称添加到区域或应用程序

具有相同逻辑名称的设备在不同的控制网络和不同的计算机中共享安全权限,即使这些设备配置了不同的驱动器名称或网络路径。在配置
RSLogix 5000
控制器的安全设置之前添加逻辑名称。对于所有其他类型的控制硬件,选择安全设置是与逻辑名称关联,还是与网络相对路径关联。
如果与逻辑名称关联的权限继承自某个区域或应用程序,则将逻辑名称添加到该区域或应用程序中。有关如何删除逻辑名称的信息,请参阅 从区域或应用程序中删除逻辑名称。
前提
添加逻辑名称需要区域或应用程序的以下权限:
  • 通用 > 创建子目录
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
要将逻辑名称添加到区域或应用程序
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,右键单击应用程序或区域,指向
    逻辑名称
    ,然后选择
    新建
    。
  2. 在
    新建逻辑名称
    中,键入名称,然后选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal