常规应用程序属性

如何打开“常规应用程序属性”?
  • 在
    浏览器
    窗口中,右键单击应用程序图标,然后选择
    属性
    。
常规应用程序属性
用于查看应用程序的名称及更改其描述。
在
描述
中,输入用于描述该应用程序的文本。例如,说明应用程序的功能、应用程序操作的设备、应用程序支持信息或版本历史。此信息只在 FactoryTalk 系统中显示。此信息可按需更新以反映应用程序的当前状态。
应用程序的名称无法更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal