删除应用程序

在
FactoryTalk Directory
中不需要某个应用程序时将其删除。如果应用程序托管在多个目录中,请登录各个目录并进行删除。
在删除应用程序时,不删除与
FactoryTalk View SE
服务器、
RSLinx Classic
或
FactoryTalk Linx
数据服务器相关联的配置文件或其他工程指定的文件。
前提
删除应用程序需要应用程序或区域的以下权限:
  • 通用 > 删除
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
要删除应用程序
  • 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,右键单击应用程序,然后选择
    删除
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal