新建逻辑名称

如何打开“新建逻辑名称”?
在
浏览器
窗口中,展开
FactoryTalk
网络或 Local Directory 树,直至找到要分配该逻辑名称的应用程序或区域,右键单击该区域或应用程序,指向
逻辑名称
,然后单击
新建
。
或者,在
资源编辑器
中打开
新建逻辑名称
,或者打开
浏览器
中的
逻辑名称
树(如果可用)。
使用
新建逻辑名称
为设备路径创建别名。逻辑名称直接将安全权限与此名称相关联,而不是与路径相关联。这样便可将网络或设备与一组安全权限相关联。具有同一逻辑名称的设备在不同控制网络和不同计算机中共享安全权限。
重要提示:
使用
RSLogix 5000®
控制器时,必须使用逻辑名称添加
FactoryTalk Administration Console
与设备之间的映射。
创建新的逻辑名称后,键入描述性名称对其进行标识。
  • 如果
    新建逻辑名称
    是通过
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中的应用程序或区域打开的,则新逻辑名称会分配给应用程序或区域。
  • 如果
    新建逻辑名称
    是通过
    选择资源
    打开的,请使用
    逻辑名称属性
    将新逻辑名称分配给应用程序或区域。
如何添加或删除逻辑名称
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal