新建应用程序

如何打开“新建应用程序”?
  • 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,右键单击
    网络
    或
    本地
    ,然后选择
    新建应用程序
    。
应用程序会组织工程信息,并使参与
FactoryTalk
系统的所有软件产品和计算机可以使用这些信息。
输入此信息以标识新应用程序。
设置
描述
名称(必填)
在
名称
框中,键入标识应用程序的描述性名称。应用程序名称可包含数字字母字符、下划线和空格。但是,名称不能以下划线(“_”)或空格开头。
描述(可选)
在
描述
框中,输入向用户描述应用程序和提供支持信息的文本。例如,介绍其功能、运行的设备、上次安装的版本和支持联系人信息。此信息不会在除
FactoryTalk
系统之外的任何地方出现。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal