删除服务器

如果应用程序或区域不再需要引用某个服务器,可将该服务器删除。要避免产生不可预料的结果,请在未运行应用程序时删除服务器。
删除数据服务器的引用将删除应用程序或区域及子区域中的服务器配置信息。其中包括服务器名称、服务器 ProgID、服务器位置和对任何相关工程信息的引用。
在运行时操作中,需要在删除和重新创建数据服务器之前对它们进行重命名。在开发过程中,不需要在删除和重新创建数据服务器之前对它们进行重命名。
前提
删除服务器需要应用程序或区域的以下权限:
  • 通用 > 删除
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
要删除服务器
  • 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开应用程序树直至找到服务器,右键单击服务器图标,然后选择
    删除
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal