应用程序和区域

在
FactoryTalk Directory
中,将数据服务器、报警和事件服务器、设备服务器、HMI 服务器和工程信息等元素组织到
应用程序
中。
FactoryTalk Directory
可以保存任意数量的应用程序,存储每个应用程序的信息,并供
FactoryTalk
产品和服务使用。
FactoryTalk
Network Directory 可以管理任意数量的独立网络应用程序。同样,
FactoryTalk
Local Directory 可以管理任意数量的独立本地应用程序。开发
FactoryTalk
系统
时,登录 Network Directory 或 Local Directory,创建一个应用程序,然后添加设备服务器、数据服务器或报警和事件服务器。
区域
将 Network Directory 中的应用程序组织和细分为逻辑分类或物理分类。例如,不同的区域可能会对应设施中不同的生产线、不同地理位置的不同工厂或不同的生产流传。
HMI 服务器通过
FactoryTalk View Studio
添加和配置,但其状态可在
FactoryTalk Administration Console
中查看。Network Directory 中应用程序的根目录只能包含一个 HMI 服务器。为添加到应用程序的每个 HMI 服务器创建单独的区域。不能在本地应用程序中创建区域。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal