添加应用程序

若要组织工程信息并使其对
FactoryTalk
系统中的所有产品可用,可添加应用程序。将服务器(数据服务器、HMI 服务器及报警和事件服务器)和区域等元素添加至该应用程序。
FactoryTalk
Network Directory 可以管理任意数量的独立网络应用程序。
FactoryTalk
Local Directory 可以管理任意数目的独立本地应用程序。
前提
添加应用程序需要以下权限:
  • 通用 > 创建子目录
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
要添加应用程序
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,右键单击
    网络
    或
    本地
    ,然后选择
    新建应用程序
    。
  2. 在
    新建应用程序
    中,键入名称和描述(可选),然后选择
    确定
    。
    应用程序名称可以包含字母数字字符、下划线和空格;但是名称不能以下划线(“_”)或空格开头。
    小贴士:
    • 要将数据服务器添加到应用程序,可在
      FactoryTalk Administration Console
      浏览器
      中右键单击该应用程序,然后选择
      添加新服务器
      。
    • 要添加可选区域以组织网络应用程序,可右键单击应用程序,然后选择
      新建区域
      。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal