在 FactoryTalk 应用程序中进行运行时更改

可以在应用程序运行时向其传输的对开发环境所作的更改称为“运行时编辑”。这些更改可分成四组:
  • 立即生效的编辑。
  • 进行非中断操作(如重新打开图形画面)后才能生效的编辑。
  • 进行中断操作(如重新启动服务器或运行时客户端)后才能生效的编辑。
  • 立即产生不良影响的编辑。
已向
FactoryTalk
添加警告,提示用户如果在开发环境中进行编辑,将对运行时系统产生不良影响。如果通过对话框进行更改,则此警告图标 ico_warning 将出现在可进行编辑的组件旁边。
将鼠标光标悬停在 ico_warning 图标上会显示以下警告:
在运行时修改此数据可能会导致意外结果。请参见联机帮助中的“在
FactoryTalk
应用程序中进行运行时更改”。
如果通过菜单项进行编辑,就会在用户单击菜单项时显示警告消息。
显示此图标或警告消息时,表明如果在应用程序运行时进行更改,将产生以下一种或多种不良影响:
  • 一个或多个运行时客户端(例如,
    FactoryTalk View SE
    画面客户端)可能无响应(例如,对鼠标输入无响应)。
  • 一个或多个运行时客户端可能停止显示正确的数据(例如,无法在客户端中显示更改的标签值)。
  • 一个或多个
    FactoryTalk View
    进程可能崩溃或停止响应。
产生不良影响的编辑
  • 编辑以下计算机的名称:托管
    FactoryTalk Linx
    服务器、
    OPC
    DA 服务器、资源和状态服务器、标签报警和事件服务器、
    FactoryTalk Batch
    服务器或
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 的计算机
  • 编辑
    FactoryTalk Linx
    服务器、
    OPC
    DA 服务器、标签报警和事件服务器、
    FactoryTalk Batch
    服务器或
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 的冗余属性
  • 删除服务器(
    FactoryTalk Linx
    服务器、
    OPC
    DA 服务器、资源和状态服务器、标签报警和事件服务器、
    FactoryTalk Batch
    服务器、
    FactoryTalk Linx
    OPC
    UA Connector 或 HMI)
  • 修改
    FactoryTalk Linx
    快捷方式信息
  • 修改
    FactoryTalk Linx
    “通信”选项卡的内容
  • 在
    FactoryTalk View SE
    显示客户端运行并显示
    FactoryTalk
    报警和事件信息的同时,禁用
    FactoryTalk
    报警和事件支持
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal