从区域或应用程序中删除逻辑名称

从区域或应用程序删除逻辑名称,可取消该逻辑名称和与该区域或应用程序相关联的权限之间的关联。
有关如何添加逻辑名称的信息,请参阅 将逻辑名称添加到区域或应用程序。
前提
删除逻辑名称需要应用程序或区域的以下权限:
  • 通用 > 删除
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
要从区域或应用程序删除逻辑名称
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,展开本地或 Network Directory 树,直至找到包含该逻辑名称的应用程序或区域。
  2. 右键单击
    应用程序或区域图标,然后选择
    资源编辑器
    。
  3. 在
    资源编辑器
    中,从
    区域
    列表选择应用程序。
  4. 在
    关联的资源
    列表中,选中要删除的逻辑名称,然后选择
    切断
    。
  5. 选择
    关闭
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal