将服务器添加到区域或应用程序

FactoryTalk Directory
会保留任意数量的应用程序和服务器,如数据服务器、设备服务器、报警和事件服务器以及 HMI 服务器。将服务器添加到应用程序或区域,可在服务器与
FactoryTalk Directory
之间创建链接。
将以下服务器添加到应用程序或区域:
前提
添加服务器需要应用程序或区域的以下权限:
  • 通用 > 创建子目录
  • 通用 > 列出子目录
  • 通用 > 读取
要将服务器添加到区域或应用程序
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    浏览器
    中,右键单击应用程序或区域,指向
    添加新服务器
    ,然后选择任一服务器:
    • Rockwell Automation
      设备服务器 (
      FactoryTalk Linx
      )
    • OPC
      DA 数据服务器
    • 标签报警和事件服务器
    • OPC
      UA 服务器 (FactoryTalk Linx OPC UA Connector)
      (跳到步骤 9)
  2. 在
    常规服务器属性
    中,为服务器命名,并确定托管该服务器的计算机。
  3. (可选)添加服务器说明。
  4. 根据需要编辑
    常规
    选项卡上的其他属性。
    • FactoryTalk Linx
      服务器属性
      。在
      服务器类型
      中,选择任一类型:
      FactoryTalk Linx
      基础服务器
      。支持
      FactoryTalk Linx
      的所有功能的主
      FactoryTalk Linx
      服务器。
      FactoryTalk Linx
      扩展服务器
      。扩展了标签数量、数据客户端和/或应用程序或区域可支持的控制器的附加
      FactoryTalk Linx
      服务器。
    • OPC 数据服务器属性
      。在
      OPC 服务器名称 (ProgID)
      中浏览,以选择 OPC 数据服务器。
      如果在网络应用程序中添加数据服务器,请选择
      RSLinx 远程 OPC 服务器
      ,如果在本地应用程序中添加数据服务器,请选择
      RSLinx OPC 服务器
      。
    • 标签报警和事件服务器属性
      。在
      启动类型
      中,选择标签报警和事件服务器的启动方式。
      选择
      操作系统初始化时加载
      ,在计算机启动时自动启动标签报警和事件服务器。所有运行系统都应使用该选项。
      选择
      当第一个客户端连接时(将禁用冗余)
      ,在第一个客户端连接到服务器时启动标签报警和事件服务器。选择该选项可禁用冗余,因此只应在特定情况下使用,以防止服务冲突,例如在以下情况下:
      • 在同一台计算机上测试多个报警服务器。
      • 还原包含标签报警和事件服务器的现有应用程序。
  5. 配置
    冗余
    选项卡上的属性,设置用于辅助服务器的选项,以便在主服务器发生故障时使用辅助服务器。
    1. 选择
      使用辅助服务器提供冗余
      ,以启用服务器冗余,激活冗余选项。
    2. 指定运行辅助服务器的计算机的名称。在
      运行辅助服务器的计算机
      中,浏览或键入辅助服务器的名称。
      选择切换选项:
      • 选择
        即使主服务器再次可用,仍然继续使用辅助服务器
        ,以在切换后仍然使用辅助服务器。使用该选项可使主服务器恢复联机状态,对在恢复为主服务器身份前发生故障的计算机进行诊断并更正问题。
      • 选择
        在主服务器再次可用时切换为主数据服务器
        ,以在主服务器可用时立即恢复使用。利用该选项可以在进行计划的硬件维护或批准的软件更新期间,在服务器之间进行切换,无需在恢复服务器运行之前进行服务器功能验证。
  6. 如果添加
    Rockwell Automation
    设备服务器 (
    FactoryTalk Linx
    )
    ,则配置
    报警报警和事件
    选项卡上的属性以启用或禁用报警和事件支持,从而编辑服务器分配的优先级设置,以及启用报警和事件历史记录。
  7. 如果添加
    OPC
    DA 数据服务器
    ,则在
    高级
    选项卡上,选择是否创建数据服务器标签名称的缓存,以及是否在缓存中包含扩展标签信息。
  8. 如果添加
    标签报警和事件服务器
    ,则配置
    优先级和历史
    选项卡上的属性,为单独的服务器定义报警的严重性对应优先级的设置。
  9. 如果添加
    OPC
    UA 服务器 (FactoryTalk Linx OPC UA Connector)
    ,
    FactoryTalk Linx OPC UA Connector
    属性将显示:
    1. 在
      连接器设置
      中输入以下各项的值:
      • 名称:
        为该连接器输入唯一名称。连接器名称显示在 FactoryTalk 应用程序树中,包含在该连接器提供的所有标签的完整标签路径内。
      • 托管 FactoryTalk Linx OPC UA Connector 的计算机:
        键入主机名、IP 地址或完全限定域名,或者进行浏览以选择远程主机计算机。远程主机计算机中必须安装 FactoryTalk Service Platform。远程主机计算机和客户端计算机必须配置为使用同一个 FactoryTalk Services Platform Network Directory 主机。
    2. 选择
      OPC UA 服务器
      ,然后输入以下各项的值:
      • 名称:
        输入 OPC UA 服务器的唯一名称。服务器名称显示在 FactoryTalk 应用程序树中,包含在该服务器提供的所有标签的完整标签路径内。
      • (可选)
        描述:
        输入 OPC UA 服务器的描述。
      • 端点 URL:
        输入完整网络路径或 IP 地址,或者选择浏览以选择 OPC UA 服务器。路径格式必须为 opc.tcp://hostname_or_ip:port/Path/To/Server,其中 hostname_or_ip、port 和 /Path/To/Server 替换为 OPC UA 服务器的相应设置。
        OPC UA 服务器上的防火墙必须允许选定端口的传入连接,以使连接成功。
    3. (可选)选择
      添加
      ,然后对通过此 FactoryTalk Linx OPC UA Connector 向 FactoryTalk 应用程序提供标签的每个 OPC UA 服务器,重复执行步骤 (b)。
  10. 完成后,选择
    确定
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal