Restful API

使用应用程序编程接口 (Application Programming Interface, API) 访问 FactoryTalk 系统状态门户信息。
下表列出了所有 Restful API 的常规响应状态和代码。
类型
值
描述
响应状态
0
数据有效。
1
数据无效。
2
数据存在错误。
响应代码
200
成功。
500
这是内部服务器错误。
501
服务器进程正在启动。
601
无法验证 FactoryTalk Security。
700
拒绝访问。
701
找不到端点元素。
900
无法验证响应数据。
2400
请求的参数值无效
2500
FactoryTalk Alarms and Events Web 服务器超时执行已过期。
2501
无法在 FactoryTalk Alarms and Events web 服务器上运行请求。
2502
FactoryTalk Alarms and Events Web 服务器未完成启动。
2503
无法在 FactoryTalk Alarms and Events Web 服务器上运行请求。
2601
无法验证 FactoryTalk Security 令牌,因为其已过期或无效。
2602
由于权限不足,无法查看报警数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal