FactoryTalk 系统状态门户

如何打开
FactoryTalk
系统状态门户?
  1. 在 Web 浏览器的地址栏中,执行以下操作之一:
    • http://
      <ComputerName>
      /FTSystemStatus
      或
      https://
      <ComputerName>
      /FTSystemStatus
      ,其中
      ComputerName
      是
      FactoryTalk
      Directory 服务器计算机。例如,
      https://
      <MyFTDPC>
      /FTSystemStatus
      。
    • http://
      <IPAddress>
      /FTSystemStatus
      或
      https://
      <IPAddress>
      /FTSystemStatus
      ,其中
      IPAddress
      是
      FactoryTalk
      Directory 服务器计算机的 IP 地址。例如,
      https://
      <192.16.2.1>
      /FTSystemStatus
      。
    小贴士:
    如果是从
    FactoryTalk
    Directory 服务器计算机登录,则可以使用
    localhost
    替换
    ComputerName
    或
    IPAddress
    。例如,
    http://localhost/FTSystemStatus
    或
    https://localhost/FTSystemStatus
    。
  2. 按下
    Enter
    键。
  3. 输入能够访问您要查看的应用程序的
    FactoryTalk
    用户帐户及其密码。选中“
    使我保持登录状态
    ”复选框以保持登录状态,直到您手动注销或删除网站在浏览器中存储的 Cookie。
  4. 选择
    登录
    。
FactoryTalk
系统状态门户
提供网络分布式和网络站点应用程序的系统状态,而无需登录
FactoryTalk Administration Console
。通过在自定义安装中选择
FactoryTalk
系统状态门户
,此门户可随
FactoryTalk Services Platform
一起安装。
Web 门户显示以下服务器类型的状态:
  • HMI 服务器
  • FactoryTalk Alarms and Events
    服务器
  • 数据服务器(
    FactoryTalk Linx
    、OPC UA 和 OPC DA 服务器)
  • FactoryTalk Historian SE 和 ME 服务器
  • FactoryTalk® AssetCentre
    服务器和代理
FactoryTalk Historian SE 服务器、FactoryTalk Historian ME 服务器以及 FactoryTalk AssetCentre 服务器和代理不会影响应用程序状态,因为这些服务器和代理不属于任何 FactoryTalk 应用程序。图标显示每个应用程序的健康情况:
  • system status portal_check 表示应用程序中没有任何服务器存在问题。
  • system status portal_warning 表示应用程序中至少有一个服务器存在问题。
要切换到深色或浅色模式,请从网页右上角选择以下图标之一:
  • 打开浅色模式。
  • 打开深色模式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal