应用程序

获取当前应用程序列表。
请求方法
  • GET
URI
  • api/v1/applications
参数
下表说明了应用程序参数。
参数
描述
Username
FactoryTalk 用户帐户
密码
FactoryTalk 用户帐户的密码
返回值
下表说明了 JSON 格式的返回值。
参数
描述
ApplicationList
它是一个数组对象,包含以下属性:
  • FullName
    应用程序名称
  • Abnormal
    应用程序状态,例如 true 或 false
  • ApplicationState
    0: NotSet,1:IsNormal,2:IsAbnormal
    此属性将在以后的版本中可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal