AlarmSummary

从 FactoryTalk 系统状态门户获取报警汇总。
请求方法
  • GET
URI
  • api/v1/alarm/summary/{serverName}
参数
下表说明了 AlarmSummary 参数。
参数
描述
ServerName
目标 FactoryTalk Alarms and Events、OPC UA 或 OPC DA 服务器名称
返回值
下表说明了 JSON 格式的返回值。
参数
描述
数据
它是一个对象,包含以下属性:
  • CountOfTotal
  • CountOfInAlarm
  • CountOfUnacked
  • CountOfShelved
  • CountOfSuppressed
  • CountOfDisabled
  • CountOfBad
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal