报警仪表板

报警仪表板包括实时和历史数据。
实时报警汇总显示特定报警服务器中处于“报警中”、“未确认”、“已搁置”、“已抑制”、“已禁用”和“不良”的报警总数。将每 5 秒刷新一次实时数据。
历史数据将筛选最近一年的报警,最大值为 1000000,并且将每 30 分钟刷新一次。汇总显示了以下图表中一个时间段内的数据:
  • 前 10 个常用报警
    显示前 10 个常用报警和帕累托图。
  • 优先级分配
    显示每种优先级的报警数量和比率。
  • 前 10 个过时报警
    显示活动状态持续时间最长的前 10 个报警。
  • 报警发生次数
    显示报警的数量和优先级分配。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal