Connections

从 FactoryTalk 系统状态门户获取 HMI 连接列表。
请求方法
  • GET
URI
  • api/v1/hmi/connections/{serverName}/{hostName}
参数
下表说明了连接参数。
参数
描述
ServerName
目标 HMI 服务器名称
HostName
HMI 服务器计算机的名称
返回值
下表说明了 JSON 格式的返回值。
参数
描述
ConnectionList
它是一个数组对象,包含以下属性:
  • 服务器名称
  • 服务器计算机名称
  • 客户端计算机 IP
  • 客户端计算机名称
  • 连接消息
  • 连接持续时间
  • 连接状态
  • 连接持续时间(秒)
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal