ClientConnections

获取历史 HMI 连接列表。
请求方法
  • GET
URI
  • api/v1/hmi/client-connections/{serverName}/{serverHostName}/{clientHostName}
参数
下表说明了 ClientConnections 参数。
参数
描述
ServerName
目标 HMI 服务器名称
ServerHostName
HMI 服务器计算机名称
ClientHostName
FactoryTalk View SE Client 计算机名称
返回值
下表说明了 JSON 格式的返回值。
参数
描述
ServerList
它是一个数组对象,包含以下属性:
  • 服务器名称
  • 服务器计算机名称
  • 服务器 IP 地址
  • 登录到 FactoryTalk View SE Client 的用户名
  • 连接的开始和结束时间
  • PID
    连接进程标识符
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal