应用程序的服务器状态

在主页上选择应用程序后,
FactoryTalk
系统状态门户会显示应用程序中所有服务器的状态,包括 HMI、
FactoryTalk Alarms and Events
、
FactoryTalk Linx
、OPC UA 和 OPC DA 服务器、FactoryTalk Historian SE 和 ME 服务器,以及后备服务器(如果配置了冗余)。
下表列出了服务器状态及其含义。
服务器状态
描述
Active
服务器处于活动状态并正在运行。
后备
活动-后备对中的冗余服务器处于后备模式。
未加载
服务器当前未在使用中,并且未通知系统其正在运行。
发生故障
服务器发生故障。如果配置了冗余,伙伴服务器将提供服务。
正在转换
服务器正在从一个状态更改为另一个状态。
未知
服务器处于未知状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal