服务器

从 FactoryTalk 系统状态门户获取特定应用程序的服务器列表。
请求方法
  • GET
URI
  • api/v1/servers/{applicationName}
参数
下表说明了服务器参数。
参数
描述
ApplicationName
GetApplications 界面中的应用程序名称
返回值
下表说明了 JSON 格式的返回值。
参数
描述
ApplicationName
GetApplications 界面中的应用程序名称
ServerList
它是一个数组对象,包含以下属性:
  • 服务器名称
  • 服务器状态
    0: 正在运行
    1: 正在加载
    2: 异常
  • 服务器计算机名称
  • 服务器计算机状态
  • 服务器类型
    0: HMI 服务器
    1: 报警服务器
    2: 数据服务器
    3: OPC DA 服务器
    4: OPC UA 服务器
    5: Historian SE 服务器
    6: Historian ME 服务器
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal