TopFrequency

从 FactoryTalk 系统状态门户获取状态频繁更改的前 10 个报警的数量。
请求方法
  • GET
URI
  • api/v1/alarm/top-frequencies/{serverName}/{timeBegin}/{timeEnd}
参数
下表说明了 TopFrequency 参数。
参数
描述
ServerName
目标 FactoryTalk Alarms and Events、OPC UA 或 OPC DA 服务器名称
TimeBegin
开始查询的时间
TimeEnd
结束查询的时间
返回值
下表说明了 JSON 格式的返回值。
参数
描述
条目
它是一个数组对象,包含以下属性:
  • 比例
    此报警数与总报警数之比
    此属性将在以后的版本中可用。
  • 名称
    报警名称
  • 数量
    报警计数
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal