查看报警仪表板

FactoryTalk 系统状态门户允许查看报警仪表板。
查看报警仪表板
  1. 在
    FactoryTalk 系统状态门户
    中,输入有权访问您要查看的应用程序的 FactoryTalk Directory 用户名及其密码,然后选择
    登录
    。
  2. 在
    FactoryTalk 应用程序
    页面上,选择一个应用程序。
  3. 请选择 FactoryTalk Alarms and Events 服务器名称或服务器名称旁边的 。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal